This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:有关 I2C 上升/下降时间调节的基本问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000866/bq35100-basic-questions-about-i2c-rise-fall-time-regulation

器件型号:BQ35100

大家好、团队、

我收到了客户关于 BQ35100的 I2C 上升/下降时间的一些问题。 这可能是一个基本问题、但如果您能为我们提供相关建议、我将不胜感激。

BQ35100中 I2C 的 TR/TF 似乎在数据表6.14中列出、每个最大300ns、但我是否应严格遵守?

如果您能够解释如果不满足要求会出现什么问题、那将非常有帮助。

客户认为 TR 和 TF 与数据摄取本身无关、他们想知道这些规范的用途。

如果有必要严格遵循 TR/TF、那么放大器等任何其他器件的常见原因是什么?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro ***、

    是的、应严格遵守这一要求。 它可能会导致时序和捕获问题、进而阻止与监测计的任何通信。 本文档 对其进行了很好的解释。  

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    很抱歉我的答复很晚。 我收到了客户的反馈。

    客户了解如果不遵循上升/下降时间可能出现的潜在问题、并表示将继续按照规定使用该器件。

    感谢你的建议。 我谨在此宣布本案结案。

    此致、

    梁太郎福井