请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 大家好、团队、
我收到了客户关于 BQ35100的 I2C 上升/下降时间的一些问题。 这可能是一个基本问题、但如果您能为我们提供相关建议、我将不胜感激。
BQ35100中 I2C 的 TR/TF 似乎在数据表6.14中列出、每个最大300ns、但我是否应严格遵守?
如果您能够解释如果不满足要求会出现什么问题、那将非常有帮助。
客户认为 TR 和 TF 与数据摄取本身无关、他们想知道这些规范的用途。
如果有必要严格遵循 TR/TF、那么放大器等任何其他器件的常见原因是什么?
此致、
梁太郎福井