This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 独立降压/升压充电器的更多信息

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, TL5001A, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004591/about-standalone-buck-boost-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24610、 BQ25792、 TL5001A、 TPS61288

您好!

客户正在寻找独立工作的降压/升压充电器。
竞争器件为 LT4020。
我们是否有 LTC4020的替代产品?

条件为:
VIN=8V 至16V
充电电压=14.4V 至16.8V (4节电池)
充电电流= 8A (最大值)

BR
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    TI 目前没有独立的降压/升压充电器。  BQ25792是最接近的单个 IC FIT、但即使它无法提供8A 电流。  如果您需要、我可以推荐采用升压转换器的双芯片解决方案、后跟 BQ24610。 最终应用是什么?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的支持。
    终端应用是用于行车记录仪的辅助电池。

    > 如果需要、我可以推荐采用升压转换器的双芯片解决方案、后跟 BQ24610。 最终应用是什么?
    请告诉我是否有一个介绍 LTC 的双芯片解决方案的示例?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    成本最低的独立解决方案是 TL5001A +配置为提供17.5V/8A 输出的外部 FET、后跟 BQ24610以及配置为16.8V 调节和8A 充电电流的外部 FET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢你的建议。
    客户将考虑选择双芯片配置。

    他们希望升压转换器尽可能小。
    在后台、他们决定降低充电电流。
    电池为 LiFePO4。

    条件为:
    VIN=8V 至16V
    充电电压= 14.4V (3.6×4节电池)
    充电电流= 4A (最大值)
    LiFePO4:2.8V (放电电压),3.2V (工作电压),3.6V (最大充电电压)

    我们计划提出一组 TPS61288和 BQ24610。
    VIN=8~16V→TPS61288→17V→BQ24610→14.4V

    ・我认为 BQ24610可以支持4节 LiFePO4充电。
    我的理解是否正确?
    ・如果您对此有任何疑问、可以给我一些建议吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您的建议应该有效。   

    此致、

    Jeff