Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, LM5155, TPS92200, TPS92390, LM3481, LM3478, LM5156, LM5157, LM3488, TPS92692
主题中讨论的其他器件: LM5155、 TPS92200、 TPS92390、 LM3481、 LM3478、 LM5156、 LM5157、 LM3488、 TPS92692
您好!
我有一个需要驱动大约100个白光 LED 的应用。 每个 LED 将以大约3V、40mA 的电流驱动。 我目前计划使用1节或2节18650电池为应用供电(2.9-4.2V)。 这些规格目前非常灵活、关键在于如何高效驱动大量 LED。 该应用不包括 MCU、但我确实计划放入电位计来控制电源。 我们希望在所有功率范围内优化效率(我计划添加电路、以便在 POT 设置为 OFF 时将升压置于待机状态)。
从我的研究中可以看到、最有效的方法是提高电压、调节总电流、然后在每个串联连接上使用电流镜均匀地分配电流。 不过、我对12W 输出功率的需求似乎是这方面的一个问题。
TPS61500 -我倾向于采用这种解决方案、因为它看起来是集成度最高的解决方案、但我担心它无法为我所需的12W 提供足够的功率。 我不确定是否可以使用其中的两个、因为我们希望控制基于单个电位计。 您是否有任何类似的解决方案可实现更高的功率输出?
2. LM5155 -看起来可以提供更大的功率、但我不确定它是否允许基于电流的反馈、这意味着降低总体效率、因为我需要从外部调节电流。 我正在考虑将此类器件与基于 TPS92200电流的降压稳压器搭配使用、或者只需通过将功率倾入电阻器来降低效率。
3.如果我将2个18650串联、我可以使用 TPS92200等器件将电流高效降压到100个并联连接、但这需要100个晶体管用于电流镜、我真的很想避免这种情况。
如果您对通过高效率电池驱动100个 LED 的最佳方法和/或建议部件有任何见解、我将不胜感激。
谢谢、
-Jon