This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:用于锂离子电池的大量 LED 的 LED 驱动器

Guru**** 2794015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, LM5155, TPS92200, TPS92390, LM3481, LM3478, LM5156, LM5157, LM3488, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003732/tps61500-led-driver-for-large-number-of-leds-from-li-ion-battery

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: LM5155TPS92200TPS92390LM3481LM3478LM5156LM5157LM3488TPS92692

您好!

我有一个需要驱动大约100个白光 LED 的应用。 每个 LED 将以大约3V、40mA 的电流驱动。  我目前计划使用1节或2节18650电池为应用供电(2.9-4.2V)。  这些规格目前非常灵活、关键在于如何高效驱动大量 LED。  该应用不包括 MCU、但我确实计划放入电位计来控制电源。  我们希望在所有功率范围内优化效率(我计划添加电路、以便在 POT 设置为 OFF 时将升压置于待机状态)。

从我的研究中可以看到、最有效的方法是提高电压、调节总电流、然后在每个串联连接上使用电流镜均匀地分配电流。  不过、我对12W 输出功率的需求似乎是这方面的一个问题。

TPS61500 -我倾向于采用这种解决方案、因为它看起来是集成度最高的解决方案、但我担心它无法为我所需的12W 提供足够的功率。  我不确定是否可以使用其中的两个、因为我们希望控制基于单个电位计。  您是否有任何类似的解决方案可实现更高的功率输出?

2. LM5155 -看起来可以提供更大的功率、但我不确定它是否允许基于电流的反馈、这意味着降低总体效率、因为我需要从外部调节电流。  我正在考虑将此类器件与基于 TPS92200电流的降压稳压器搭配使用、或者只需通过将功率倾入电阻器来降低效率。

3.如果我将2个18650串联、我可以使用 TPS92200等器件将电流高效降压到100个并联连接、但这需要100个晶体管用于电流镜、我真的很想避免这种情况。

如果您对通过高效率电池驱动100个 LED 的最佳方法和/或建议部件有任何见解、我将不胜感激。
谢谢、
-Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪。 在这种情况下、您能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    TPS61500是我们具有集成电源开关的最高电流限制器件。 不 建议使用功率更高的器件。 您想要使用什么应用进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardy。  此应用正在通过锂离子电池(3-4.2V)驱动大量白光 LED (例如100 x 3V/40mA LED)。  我能否将其中两个 TPS61500与单个电位计一起用于电流设定点?  您认为我在原始帖子中提到的其他选项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是不是说在 FB 上使用一个电位器来控制2个器件的电流? 我以前没有尝试过这种解决方案、但它似乎可行。

    您可以查看采用外部开关 FET 解决方案的 TPS92390/1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hardy。  

    是的、我们希望单个电位计能够设置电流输出。  您能否说明您将如何建议此解决方案?  似乎 TPS61500和 TPS92390都没有模拟电压设置、只有 PWM。  由于此设计中没有 MCU、我是否需要放入电路来从模拟电位器创建 PWM?

    您能否说明 TPS61500和 TPS92390的最大输出功率是多少?  请注意、我可以安排串联/并联配置以实现最大效率、但总的来说、我希望能够从4V 或8V 电源获得大约12W 的功率。  我确实重视 TPS61500相对于 TPS92390的简单性、但是如果我所需的电源输出需要多个 TPS61500、那么 TPS92390最终可能是一种更简单的解决方案。

    感谢您的支持。
    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、请帮助您继续关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、我没有听说过我的最后一条消息。  

    根据数据表中的图1、TPS61500将在输入电压为5V 时限制在12W 左右、这不会产生任何开销。  我一直在研究其他器件、包括 LM5155、LM5156、LM5157、LM3481、LM3488、 LM3478和 LM3481。  似乎有太多的选项让我无法自信地为我的应用选择最佳器件、但我倾向于 LM5155。  它显示了第10.2节中的一个示例、其中6V 输入、24V 2A 输出以94%的效率运行。  它还在图10-9中显示了一个 LED 驱动器、该驱动器似乎模仿了与专用 TPS61500相同的功能。  在功率能力和效率方面、LM5155似乎比 TPS61500好得多(了解对外部 FET 的需求)、我在这里是否缺少任何东西?  您对我发现的其他可满足我的应用需求的组件的转换有什么意见吗?

    我感谢您的任何见解、您可以帮助我决定要使用哪一部分。

    谢谢、
    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该在谈话中添加 TPS92692、因为它被宣传为"LED 控制器"(我之前没有提到、因为它目前存在库存问题)。  它有一个5A 开关、从图56中可以看出、在9个 LED x 500mA 时效率为90%(我会将其拆分为10个并联连接以获得90个 LED)。  LM5155看起来更高效、但我有兴趣了解差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、请继续关注此案例。