This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:UCC29950

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC28180, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999622/ucc29950-ucc29950

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC256403

PFC 器件在最近几天单独进行了调试、但其他器件尚未焊接。

首次启动 PFC 时 、PFCGD 也可以看到100kHz 波形、再次打开时没有响应。

万用表测试 PFCGD 是否对电源接地的 GND (引脚1)短路、而不对 信号接地的 AGND (PIN6)短路;稍后 、当移除 PCMOS 并替换为新的 UCC29950时 、PFCGD 波形无响应。 断电和放电后 、PFCGD 仍对 GND (引脚1)短路。  经过一段时间后再次测量 PFCGD 时、情况正常、但没有 PFCGD 波形。

目前 、AGND 的 GND 由一个0r 电阻器连接。我当前的 SUFS 和 MD_ SEL/PS_ ON 直接连接到 VCC、而 VCC 由单独的小型电路板提供、sfg 和 AD_ DET 未与任何组件连接、 而在调试过程中、小型电源板不用于电源。 它是一个外部直流电源。此外、IC 信号接地和电源接地的布局要求是什么?

目前、我使用一个0r 电阻器进行连接、GND (引脚1)首先接地还是 AGND (PIN6)首先接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry

    您能否在 PFCGD 正常时分享其波形? 您是否在 PFCGD 引脚上看到过压?

    关于 UCC29950、它在 PFCGD 引脚和 LLC 驱动引脚上没有驱动功能、您需要添加外部驱动器、这会增加系统成本。 TI 已经升级了 PFC 和 LLC 控制器、高于 UCC29950、您能列出您的规格吗? 然后、我可以根据您的规格推荐合适的解决方案。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:90~277Vac、最大输出电压:56Vdc、IO:12.5A(恒定电流)μ A 、输出具有调光功能。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry

    我建议将 UCC28180+UCC256403用于 PFC+LLC 级、您可以保持辅助电源不变。

    下面是适用于 CC/CV 应用的500W 参考设计。 您可以开始将 UCC28180+UCC256403与此参考设计结合使用。

    https://www.ti.com/tool/PMP40766

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wave1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry

    开关频率为100kHz、但 PFC 驱动信号的波形具有非常长的脉冲、这是异常的、因为最大占空比为92%。 您能看到不同 UCC29950的波形吗?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6761.94c97230bfcbfdf1c9ba39703ca27cb7.mp4 我看不到其他波形。我可以看到 PFC 频率约为100kHz、但 PFC 未升压至400V。或者我的 ucc29950周围的参数是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫里

    您是否测试了 UCC29950的 VCC? VCC 是否稳定?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 VCC 来自直流电源!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、VCC 由稳定电压为16V 的外部直流电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HY

    您能否查看对 UCC29950至关重要的引脚4、5、7的原理图?

    我想重点介绍我在本主题开始时推荐的解决方案吗? 我们拥有比 UCC29950更好的解决方案、我们可以比 UCC29950更好地支持该解决方案、因为 UCC29950是非常旧的部件。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将考虑您的下一个800W 项目计划、但我们有3K ucc29950库存。 我们需要首先调试该项目。 谢谢!

    您提到的2、4和7引脚电路如上图所示。 请帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 IC 支持300 ~ 400VAC 输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry

    UCC29950不支持300~400Vac 输入电压、仅支持85V~264Vac、内部有许多固定参数、例如 AC1/AC2引脚的电阻。

    云生