主题中讨论的其他器件: UCC28180、 UCC256403
PFC 器件在最近几天单独进行了调试、但其他器件尚未焊接。
首次启动 PFC 时 、PFCGD 也可以看到100kHz 波形、再次打开时没有响应。
万用表测试 PFCGD 是否对电源接地的 GND (引脚1)短路、而不对 信号接地的 AGND (PIN6)短路;稍后 、当移除 PCMOS 并替换为新的 UCC29950时 、PFCGD 波形无响应。 断电和放电后 、PFCGD 仍对 GND (引脚1)短路。 经过一段时间后再次测量 PFCGD 时、情况正常、但没有 PFCGD 波形。
目前 、AGND 的 GND 由一个0r 电阻器连接。我当前的 SUFS 和 MD_ SEL/PS_ ON 直接连接到 VCC、而 VCC 由单独的小型电路板提供、sfg 和 AD_ DET 未与任何组件连接、 而在调试过程中、小型电源板不用于电源。 它是一个外部直流电源。此外、IC 信号接地和电源接地的布局要求是什么?

目前、我使用一个0r 电阻器进行连接、GND (引脚1)首先接地还是 AGND (PIN6)首先接地?