This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02在3.4V 输入下的行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02, MSP430FR2522, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004676/tps7a02-behavior-at-3-4v-input

主题中讨论的其他器件:TPS7A02MSP430FR2522

我使用的是具有固定3伏输出 LDO 的 TPS7A02。

我正在为设置为 LPM3模式的 MSP430FR2522供电。 我每秒唤醒一次系统、以便与 EEPROM 进行 i2c 通信。

问题是、当我用3.4V 为系统供电时、系统消耗的电流约为700uA、而不是80uA。 我尝试在3.3V 至4.2V 之间扫描输入电压(在 LDO 之前)、仅在3.4V 下、我会看到这种异常。 此外、我还可以补充一点、我们以前使用了 TLV71730、但这种情况从未发生过。 您是否有任何解决此问题的建议? 您是否看到任何其他用户有相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我以前从未听说过这种情况、因为我使用此 LDO 或任何 LDO。  您能否提供原理图?  您是如何测试 Vin 的值的?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用工作台电源、因此可以轻松更改 LDO 输入端的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samuelr。  您能否提供原理图?  这些测试期间的负载电流是多少?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    我构建了 TPS7A02 EVM 并在今天下午进行了测试。  我使用经校准的 HP 3458A 万用表在3.2V 至3.6V 的输入电压范围内测量了以下静态电流值。

    Vout = 3V、输出无负载

    VIN = 3.2V、IQ = 356nA
    VIN = 3.25V、IQ = 360nA
    VIN = 3.3V、IQ = 367nA
    VIN = 3.4V、IQ = 377nA
    VIN = 3.5V、IQ = 390nA
    VIN = 3.6V、IQ = 400nA

    也许您还可以尝试检查是否有超过1个 TPS7A02出现此问题。  您还可以使用已知良好的设备进行交换、以查看异常是否消失。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    在所有外设被禁用的情况下、我具有相同的消耗+外设的一些泄漏电流、总计600nA。

    当我通过 I/O 端口11从微控制器为 EEPROM 供电并开始与 EEPROM 进行 I2C 通信时、我会出现问题。  

    对于输入端的所有电压、都可以、但在3.4V 时、我看到奇怪的峰值消耗。 通常情况下、微控制器被唤醒并消耗30uA 的电流、3.4V 的输入电压消耗为800-900uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    我认为我理解了电路中的人问题。 我用万用表测量电源和 LDO 之间的电流。 它以特定频率进行采样、从而产生800-900uA 的峰值。 现在、我尝试使用 MSP CapTIvate 编程器的能量跟踪来测量功耗、但 似乎不正确。 我将一个3.3 Mohm 电阻器连接到3.3V 电源、它的测量值为0.0004mA、而不是0.001mA。 您是否知道能量迹线为什么不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    我没有 Energytrace 设备相关经验、因此我将将其发送给 MSP 小组以进行进一步的故障排除。  如果您需要 TPS7A02的其他支持、他们会将其发回、我可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    如果代码被定期唤醒并进入睡眠状态、则使用万用表不可能获得准确的功率读数。  我建议您尝试运行一个低功耗模式示例、例如:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKL6Wk7f6z5kuW45URAKlA__IOGqZri__LATEST&search=MSP430FR2522

    以确定您是否看到正确的报告功耗量。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    h Leonard、当 MSP 处于低功耗模式 lpm4.5时、能量迹线的测量值为1uA、使用万用表时、我的测量值为0.6uA。 能量迹线似乎无法正常工作。 我尝试将一个简单的电阻器连接到 MSP 电容板、但它无法正确测量。 对于连接到3.3V 的1Mohm 电阻器、应报告3.3uA 电流、但能量迹线报告1uA 电流。 测量结果不一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    今天、我将详细介绍这一点。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    我咨询过一位同事、他指出、在测量如此小的电流时、能量跟踪可能不是那么准确。 (例如、低于1uA)  测量毫安电流时、您的能量迹线测量是否正常?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、  

    我做了一些尝试、结果如下:

      预期测量值

    1mA       1mA

    0、1mA     0、108mA

    0、033mA  0、032mA

    0、01mA   0、009mA

    3uA       2、8uA

    1uA       0.6 uA

    它看起来不是很精确。 所有测量均通过直流电阻器完成。 在我的情况下、功耗不是直流、微控制器进入和退出 LPM4.5和 LPM3状态。 您通常如何在测试台测量此能耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    为了进行精确的功率测量、我们使用了 Keysight 功率分析仪、该分析仪能够以高频率对电流消耗进行采样。 另一种方法是在 您的电源和平台之间串联一个低电阻电阻(几欧姆)、并使用具有足够快采样率的数字示波器捕获其两端的电压、从而获得清晰的电源配置文件快照。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这些是您的数据表中声明的规格。

    I < 25mA   ±2%±500nA    校准期间和校准后 VBUS = 5V 恒定电压

    我很乐意实现这些目标,而不是更多。 我在德州微控制器上开发了所有系统、只是为了实现低功耗功能。  

    参考 software-dl.ti.com/.../emu_energytrace.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    您是否知道您使用的是标准电能跟踪还是电能跟踪 HDR? 我之所以提出这一问题、是因为我看到 Energytrace HDR 的预期误差更高。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准能量迹线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    我认为超出规格的测量值将是0.1mA 、因为这将超过2%+ 0.5uA 关断。  此测量可能存在问题。 如果您看看其他测量值、例如1uA 测量值、它处于预期的0.5uA 误差范围内。   

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您是对的、但这些是在直流条件下进行的、而不是在真实系统中进行的、在该系统中、能量迹线报告的测量结果不可靠。 此外、如果我们的系统功耗大约为1-2uA、而我的误差为0.4uA、则误差在25%至12.5%之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1mA     -  1mA = 0

    0、1mA   - 0、108mA = 8uA 输出

    0、033mA  - 0、032mA = 1uA 输出

    0、01mA -  0、009mA = 1uA 输出

    3uA   -   2、8uA = 200nA

    1uA   -   0、6uA = 400nA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    我无法让您的测量结果更好。  Energy Trace 技术的规格仅按设计提供。 我们不会对各个器件进行任何测试。  我不知道使用此工具可以提高测量精度的任何方法。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、  

    很遗憾、您的回答不是很满意。 能量跟踪器件在规格范围内的性能未达到预期。  

    BR、

    Samuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    我将向工具团队提供您的反馈。

    BR、
    Leo