主题中讨论的其他器件:BQ27200、 EV2400、 BQSTUDIO
您好 TI 团队:
当我尝试对 BQ27200进行编程时,图像后面出现提示错误,我不知道怎么了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wyatt Keller:
EV2400和 bq27220之间的通信正常、我已经解决了。
您好 TI:
感谢您的回复!
还有另一个问题,请参阅随附的 PDF 文件。
谢谢!
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/20210602_5F00_to_5F00_ti.pdf
您好 TI
感谢您的回复、我再次介绍我的问题、EVM 上的原始感应电阻器为10mΩ Ω、现在我更改为5mΩ Ω、然后在 BQSTUDIO 校准页面中更改校准电阻、设计容量、电量监测计项目中的设计容量、 完成上述操作、在黄金映像页面中创建*。ot.fs 文件、使用 smartflash 编写程序 BQ27220 OTP、成功编程后、我通过 EV2400连接 EVM、然后打开 BQSTUDIO、检查我校准和更改的参数、除了当前不正确、其他参数都正常。 我重新检查并重新校准2次以上、但结果与上述相同。 我不知道您能为我提供帮助的根本原因是什么?请提供详细信息。 非常感谢!
您好 TI:
感谢您的回复! 关于上述问题、我认为我可以拍摄一些图片来描述它很容易分析。
我不知道根本原因是什么、请给我一个帮助。 谢谢!
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/20210604_5F00_to_5F00_ti.pdf