This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:bq27220 OTP 程序

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27200, EV2400, BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999506/bq27220-bq27220-otp-program

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ27200EV2400BQSTUDIO

您好 TI 团队:

         当我尝试对 BQ27200进行编程时,图像后面出现提示错误,我不知道怎么了?

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够与 EV2400和 bqStudioTM 正常通信? 您的上拉电阻器配置是否正确? 电量监测计会对您的所有通信产生峰值、电量监测计是否也具有功率?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller:

             EV2400和 bq27220之间的通信正常、我已经解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计 FW 在放电时更新了完整的充电容量、我们不应更改它。 它将设置为 首先了解完整的充电容量、您只需确保将设计容量设置为实际值即可。

    此致、
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

           感谢您的回复、但我现在还不知道我的设计容量不是我在电量监测计中编程的值、根本原因是什么? (请参阅昨天上传的 pdf)请解释详细信息。

    非常感谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 BQ27220 TRM B.3编程说明部分、 创建图像之前必须选择电池 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

          感谢您的回复,但我不知道如何设置以下步骤,您能详细介绍一下吗?  TRM P79为什么需要将 BATT_ID2设置为1?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关步骤1、请参阅 SLUUBF5。

    bqStudio 数据存储器页面上的第2步、设置校准、配置和电量监测部分。 请参阅 bq27220 EVM 用户指南。

    OTP 配置文件位于电量监测(存在 OTP)部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:   

            感谢您的回复!  

    还有另一个问题,请参阅随附的 PDF 文件。

    谢谢!

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/20210602_5F00_to_5F00_ti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

         BQ27220 mΩ(bq27220单节 CEDV 电量监测计) mΩ mΩ"支持低值(10k Ω)外部感应电阻器"、但我昨天发布的问题是、我的 EVM 上的"感应电阻器"为5 μ A、我不知道 BQ27220的"感应电阻器"是否不支持5 μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以再次校准电流、如果电流仍然不正确、请将 Rsense 更改为10m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

       感谢您的回复、我再次介绍我的问题、EVM 上的原始感应电阻器为10mΩ Ω、现在我更改为5mΩ Ω、然后在 BQSTUDIO 校准页面中更改校准电阻、设计容量、电量监测计项目中的设计容量、 完成上述操作、在黄金映像页面中创建*。ot.fs 文件、使用 smartflash 编写程序 BQ27220 OTP、成功编程后、我通过 EV2400连接 EVM、然后打开 BQSTUDIO、检查我校准和更改的参数、除了当前不正确、其他参数都正常。 我重新检查并重新校准2次以上、但结果与上述相同。 我不知道您能为我提供帮助的根本原因是什么?请提供详细信息。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加描述:错误的电流值与10mΩ 的原始电流值匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用10mΩ 校准后、电流值是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

       BQ27220预校准感测电阻为10mΩ Ω、无需使用10mΩ Ω 校准电流电流该电流是正确的。 在 whit 5mΩ 然后编程到 OTP 后、测试电流是否不正确、将5mΩ 更改为10mΩ μ A 电流是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

             感谢您的回复! 关于上述问题、我认为我可以拍摄一些图片来描述它很容易分析。

    我不知道根本原因是什么、请给我一个帮助。 谢谢!

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/20210604_5F00_to_5F00_ti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否更改了这三个参数中的值? 这些用于 OTP 编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

         我只更改电量监测计的一些参数、并校准五个参数。 如何在 OTP 中保存校准后的电流?在校准中找不到 cc 增益和 cc 增量(存在 OTP)。 您能详细说明此操作吗? 由于项目非常紧急,因此只有电流校准不通过,其它参数是可以的。 非常感谢!