This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2856-Q1:误差放大器输出的外部下拉

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3856, UC2856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002942/uc2856-q1-external-pull-down-of-error-amp-output

器件型号:UC2856-Q1
主题中讨论的其他器件:UC3856UC2856

我希望能够在不使软启动电容放电的情况下禁用 PWM 比较器。  我想通过将 COMP 引脚拉至低电平来实现这一点 、方法与实现电流限制/软启动功能相同、如方框图所示。  这是可以接受的吗?  如果是、 对于 COMP 引脚如何被拉至低电平是否有任何特殊注意事项/注意事项-例如最小电压限制等?  我计划使用比较器的集电极开路输出(不带上拉电阻器)来执行此功能。

非常感谢您的参与和帮助、

Bob Callanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您通过 E2E 进行连接。 从下面的 UC2856框图中、您可以看到连接到 COMP 的0.5mA 内部电流源? 此内部电流源没有电流限制。 COMP 不希望短接至 GND、因为我们会损坏该电源、并且需要比 SS 更担心的问题。 您有几个选项。 UC2856是一种双极工艺 PWM、但 UCC2808A BiCMOS PWM 没有此内部电流源、您可以将 COMP 拉至 GND 作为关断方法。 该 IC 也没有其他一些可能会使您进入 UC3856的功能、例如 SS、差动电流感应和同步。 您可以 在此处查看 TI 双路输出 PWM 控制器的完整参数列表。 如果您需要继续使用 UC2856并希望在不使 SS 放电的情况下关闭、则需要将 CS+(引脚4)拉高、同时验证关断和重新启动行为、以查看这是否可接受。 使 CS 放大器饱和、强制 PWM 比较器的同相输入为高电平并要求零占空比。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    感谢您的回答-

    后续问题。  不是将 COMP 引脚拉至接地-如果使用 PNP 发射极跟随器以与 UC2856方框图中所示的 CL SS 引脚相同的方式下拉 COMP 引脚、该怎么办?  这会将 COMP 引脚拉至非接地端、而是拉至高于接地端的一个 VBE 压降。

    此致、

    Bob Callanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    您必须根据自己的要求进行尝试和测试。 问题是、您不能呈现会损坏内部0.5mA 电流源的低阻抗。 如果您将阻抗提高到足够高、以便保护电流源、则很可能不会拉低到足够低的电平来禁用控制器。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    我将继续并上拉 CS 输入以禁用 、从而按照 您的建议重置 PWM 锁存器。  我注意到  、CS 引脚的最大输入电压为3V、如绝对最大额定值表中所示。  但是、在电气特性表的电流感测放大器部分中、最大差分电压列为1.1V。 我计划将 CS-引脚接地、以便我能够驱动 CS+引脚的高电平、从而确保 PWM 锁存器复位。  是1.1V 最大值还是 3V 最大值?   侧注-我的目的是使用   一个外部比较器来创建一个单独的脉冲到脉冲峰值电流限制功能。  

    再次感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助、

    此致、

    Bob Callanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    任何一个 CS 输入端子上的共模电压都不能超过3V、最大差分模式电压必须小于1.1V。 如果 CS-为 GND、则 CS+必须小于1.1V。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    谢谢-我有一个后续问题。  在正常运行下、CS+引脚将远低于1.1V。 但是 、我计划使用单独的比较  器在+CS 引脚上注入信号以终止脉冲。   在这种情况下、CS+引脚是否需要小于1.1V?  我的问题是 、在输入为1.1V 时、CS 放大器的输出将介于2.75V 至3V 之间、这可能不足以在所有工作条件下(即、在瞬态条件下饱和的误差放大器)可靠跳闸 PWM 比较器。  

    此时、 如果我们安排电话以便实时讨论 我要实现的目标、可能会更节省时间。  如果可以、请告诉我。  联系我的最佳方式是通过电子邮件。  

    再次感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助、

    此致、

    Bob Callanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    您建议做一些非常规的事情、因此我建议根据您的建议构建电路并进行测试。 由于 UC2856提供一个差分 CS 放大器、所以在您的设想中可能不能关断、这就是为什么提供一个专用关断引脚的原因、但是这个动作包括您之前提到过要避免的软启动。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    感谢快速响应。

    听起来 UC2856不是如描述的那样适合这个应用的最佳选择。   我们是否可以通过某种方式与  您或其他人建立对话、 以便实时讨论我的要求?  

    再次感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助、

    此致、

    Bob Callanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    给我发送电子邮件: s-mappus@ti.com

    此致、

    Steve M