主题中讨论的其他器件:UC3856、 UC2856
我希望能够在不使软启动电容放电的情况下禁用 PWM 比较器。 我想通过将 COMP 引脚拉至低电平来实现这一点 、方法与实现电流限制/软启动功能相同、如方框图所示。 这是可以接受的吗? 如果是、 对于 COMP 引脚如何被拉至低电平是否有任何特殊注意事项/注意事项-例如最小电压限制等? 我计划使用比较器的集电极开路输出(不带上拉电阻器)来执行此功能。
非常感谢您的参与和帮助、
Bob Callanan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望能够在不使软启动电容放电的情况下禁用 PWM 比较器。 我想通过将 COMP 引脚拉至低电平来实现这一点 、方法与实现电流限制/软启动功能相同、如方框图所示。 这是可以接受的吗? 如果是、 对于 COMP 引脚如何被拉至低电平是否有任何特殊注意事项/注意事项-例如最小电压限制等? 我计划使用比较器的集电极开路输出(不带上拉电阻器)来执行此功能。
非常感谢您的参与和帮助、
Bob Callanan
尊敬的 Bob:
感谢您通过 E2E 进行连接。 从下面的 UC2856框图中、您可以看到连接到 COMP 的0.5mA 内部电流源? 此内部电流源没有电流限制。 COMP 不希望短接至 GND、因为我们会损坏该电源、并且需要比 SS 更担心的问题。 您有几个选项。 UC2856是一种双极工艺 PWM、但 UCC2808A BiCMOS PWM 没有此内部电流源、您可以将 COMP 拉至 GND 作为关断方法。 该 IC 也没有其他一些可能会使您进入 UC3856的功能、例如 SS、差动电流感应和同步。 您可以 在此处查看 TI 双路输出 PWM 控制器的完整参数列表。 如果您需要继续使用 UC2856并希望在不使 SS 放电的情况下关闭、则需要将 CS+(引脚4)拉高、同时验证关断和重新启动行为、以查看这是否可接受。 使 CS 放大器饱和、强制 PWM 比较器的同相输入为高电平并要求零占空比。
此致、
Steve M
您好 Steve:
我将继续并上拉 CS 输入以禁用 、从而按照 您的建议重置 PWM 锁存器。 我注意到 、CS 引脚的最大输入电压为3V、如绝对最大额定值表中所示。 但是、在电气特性表的电流感测放大器部分中、最大差分电压列为1.1V。 我计划将 CS-引脚接地、以便我能够驱动 CS+引脚的高电平、从而确保 PWM 锁存器复位。 是1.1V 最大值还是 3V 最大值? 侧注-我的目的是使用 一个外部比较器来创建一个单独的脉冲到脉冲峰值电流限制功能。
再次感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助、
此致、
Bob Callanan
您好 Steve:
谢谢-我有一个后续问题。 在正常运行下、CS+引脚将远低于1.1V。 但是 、我计划使用单独的比较 器在+CS 引脚上注入信号以终止脉冲。 在这种情况下、CS+引脚是否需要小于1.1V? 我的问题是 、在输入为1.1V 时、CS 放大器的输出将介于2.75V 至3V 之间、这可能不足以在所有工作条件下(即、在瞬态条件下饱和的误差放大器)可靠跳闸 PWM 比较器。
此时、 如果我们安排电话以便实时讨论 我要实现的目标、可能会更节省时间。 如果可以、请告诉我。 联系我的最佳方式是通过电子邮件。
再次感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助、
此致、
Bob Callanan
Bob、
给我发送电子邮件: s-mappus@ti.com
此致、
Steve M