This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:当我将 I2C 频率设置为100KHz 时,该 ACK 信号无法下拉,这种通信异常。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004327/bq28z610-when-i-set-i2c-frequnce-to-100khz-this-ack-signal-could-not-pull-down-this-comunication-abnormal

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:EV2400

尊敬的专家

当我将 I2C 频率设置 为100KHz 时,该 ACK 信号无法下拉,这种通信异常。

当我将 I2C 频率设置为30KHz 时,I2C 通信变得正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    监测计不应出现100kHz 或30kHz 的问题。 该监测计设计为在100kHz 频率下工作。 当从睡眠模式转换时、监测计需要时间引导并启动 LFO、以便第一次通信可能失败。 如果您再次阅读、您是否会遇到相同的问题?

    您是否使用 EV2400或其他 MCU 进行通信? 您能否使用 TI 工具集尝试进行相同的测试以验证它是否不是硬件问题?

    谢谢、

    Eric Vos