请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件:EV2400
尊敬的专家
当我将 I2C 频率设置 为100KHz 时,该 ACK 信号无法下拉,这种通信异常。
当我将 I2C 频率设置为30KHz 时,I2C 通信变得正常。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
加布里埃尔
监测计不应出现100kHz 或30kHz 的问题。 该监测计设计为在100kHz 频率下工作。 当从睡眠模式转换时、监测计需要时间引导并启动 LFO、以便第一次通信可能失败。 如果您再次阅读、您是否会遇到相同的问题?
您是否使用 EV2400或其他 MCU 进行通信? 您能否使用 TI 工具集尝试进行相同的测试以验证它是否不是硬件问题?
谢谢、
Eric Vos