Other Parts Discussed in Thread: LM20136, TPS62812-Q1, TPS628512
主题中讨论的其他器件: TPS62812-Q1、 TPS628512
我使用 LM20136数据表第16页的公式使用以下值计算最小电感器。 我得到的最小电感器值比 WebBench 和设计电子表格(1uH)建议的值大得多(6.7uH)。 我缺少什么吗? 我知道我的持续输出电流(在本例中)远低于最大额定输出电流、但似乎这些公式应该在工具之间对齐。
Vin=5V、Vout=1V、纹波电流=0.3A、约为最大输出电流的40%、开关频率=默认值(410kHz)
谢谢。