请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2611 您好!
您能否查看12V 输出的-12V 输出原理图?
电流为5mA。
此外、对于50mA 电流、必须更改哪个组件?
现在 R16为87.5k Ω。

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否查看12V 输出的-12V 输出原理图?
电流为5mA。
此外、对于50mA 电流、必须更改哪个组件?
现在 R16为87.5k Ω。

谢谢。