This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:12V 与12V 之间的原理图审阅

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000682/lm2611-schematic-review-for--12v-from-12v

器件型号:LM2611

您好!

您能否查看12V 输出的-12V 输出原理图?

电流为5mA。

此外、对于50mA 电流、必须更改哪个组件?

现在 R16为87.5k Ω。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    原理图似乎正常。 如果增加负载、会发生什么情况?

    电感器的额定电流是多少?

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您对此问题是否有任何更新?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我希望您能够解决此问题、因为没有更新。 我现在将关闭此问题。 如果我的期望值不正确、请在下方发帖、如果此主题已被锁定、请启动新主题。

    此致、
    Brigitte