大家好。 存在电源干扰问题。 但是、在插入和拔下其他电子产品时、它会干扰我们产品的运行。 我们的产品为12V 至3.3V;3.3V 至1.2V。 示波器捕获了1.2V 波形

1.2V
12V
3.3V
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 存在电源干扰问题。 但是、在插入和拔下其他电子产品时、它会干扰我们产品的运行。 我们的产品为12V 至3.3V;3.3V 至1.2V。 示波器捕获了1.2V 波形

1.2V
12V
3.3V
谢谢你
您好!
这些测量似乎拾取了一些噪声。
1) 1)您是否在这些测量中使用了"尖端和桶形"示波器探头连接?

标准示波器接地引线连接会在这些测量中拾取大量噪声、因此不建议这样做。
我担心需要使用正确 的"尖端和桶形"示波器探针连接再次捕获这些测量值。
2) 2)" 电源干扰问题"是指什么? 是否有器件断电或复位?
还是仅这些测量值会让您感到担忧?
3) 3)插上和拔下插头时、硬件上的什么会导致干扰? 这里是否有一个很大的电容器?
请提供建议。
此致、
Yitzhak Bolurian