This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:TPS54622

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001235/tps54622-tps54622

器件型号:TPS54622

大家好。 存在电源干扰问题。 但是、在插入和拔下其他电子产品时、它会干扰我们产品的运行。 我们的产品为12V 至3.3V;3.3V 至1.2V。 示波器捕获了1.2V 波形

  1.2V

 12V

 3.3V

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些测量似乎拾取了一些噪声。

    1) 1)您是否在这些测量中使用了"尖端和桶形"示波器探头连接?

    标准示波器接地引线连接会在这些测量中拾取大量噪声、因此不建议这样做。
    我担心需要使用正确 的"尖端和桶形"示波器探针连接再次捕获这些测量值。

    2) 2)" 电源干扰问题"是指什么? 是否有器件断电或复位?
      还是仅这些测量值会让您感到担忧?

    3) 3)插上和拔下插头时、硬件上的什么会导致干扰? 这里是否有一个很大的电容器?

    请提供建议。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待
    我没有"尖头和桶形"示波器探头
    我发现它会干扰 FPGA 和 DDR
    电路图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待
    我没有"尖头和桶形"示波器探头
    我发现它会干扰 FPGA 和 DDR
    电路图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以在标准探头的接地连接周围缠绕一根厚/刚性导线、从而建立自己的"尖端和套管"连接。

    请查看网络并搜索 " Tip & Barrel "、这种类型的连接是电力工程调试/测试中的常见做法。

    如果没有最小的电压波形集、我们很难提供远程帮助。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会对此进行进一步研究并进行一些测量?
    问题是否已解决? 请提供建议。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我有一段时间没有听到你的声音,所以我要关闭这篇文章。
    如果问题仍未解决、并且您希望进一步解决此问题、请打开新帖子。

    此致、

    Yitzhak Bolurian