主题中讨论的其他器件:LMP8646、
大家好、团队、
为我的设计连接 WebBench 中的仿真。
我的电源为24V、因此消耗的功率不能超过2.4W。 这意味着我无法从该电源汲取超过100mA 的电流。 除了升压转换器、它还具有一些其他电路供源。 因此、我希望缓慢地为输出电容器充电。 这意味着我希望输入电流被限制在大约40mA。
从设计中可以看到、我的输出电容很大、为2.5mF。 因此、我在为这些电容器充电时具有很高的浪涌电流。
您能不能帮助我减慢充电时间、以便限制24V 电源的输入电流? 请建议您可以尝试的方法。
P.S.:我不能减小输出电容、因为我想存储能量并将其保留在专用运行中。