This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001

Guru**** 2384030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646, LM5001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002457/lm5001-lm5001

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件:LMP8646

大家好、团队、  

为我的设计连接 WebBench 中的仿真。  

我的电源为24V、因此消耗的功率不能超过2.4W。 这意味着我无法从该电源汲取超过100mA 的电流。 除了升压转换器、它还具有一些其他电路供源。 因此、我希望缓慢地为输出电容器充电。 这意味着我希望输入电流被限制在大约40mA。  

从设计中可以看到、我的输出电容很大、为2.5mF。 因此、我在为这些电容器充电时具有很高的浪涌电流。

您能不能帮助我减慢充电时间、以便限制24V 电源的输入电流? 请建议您可以尝试的方法。

P.S.:我不能减小输出电容、因为我想存储能量并将其保留在专用运行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您是否想分享您的规格(输入电压、输出电压、输出电流、开关频率)? 我无法看到 webench 文件/链接、只能看到附加到您的线程的图像。 浪涌电流等于 I = C * dV/dT、其中 V 是输出电压、dT 是软启动时间。 例如、要降低输出电容器的充电速度、您可以增加软启动时间。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 要使您的电路具有更长的软启动时间来降低浪涌电流、会有什么问题吗?  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对启动时间非常满意、甚至高达60秒。 请为我建议使用更低浪涌电流实现更长启动时间的方法。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在原理图中、软启动电容器是 CSS、要增加软启动时间、您可能需要增加该电容器的值。

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试增加 SS 电容值、但它没有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 在这种情况下、由于增加软启动电容没有达到预期效果、我建议使用 LMP8646 https://www.ti.com/product/LMP8646?keyMatch=LMP8646&tisearch=search-everything&usecase=GPN 等限流器 

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    ->软启动是否在 Webench 中模拟?
    或许有助于评估使用最大软启动可以实现的最大电流。
    您能否确认这种类型的仿真是否起作用?

    LMP8646非常昂贵。
    ->您认为以下 IC 可用于此特定的 LM5001用例吗? 您能否提出适用于 LM5001的原理图?
    "="">"="">限流器 mΩ 指南(修订版 B)" href="https://www.ti.com/lit/pdf/tidub34?keyMatch=CURRENT%20LIMITER%20IMPLEMENTATION&tisearch=search-everything">TPS1H100 40V、100m Ω 智能高侧开关作为限流器参考指南(修订版 B)

    我还看一下可以限制电流的电子保险丝:
    https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#
    ->您认为这是一个选项吗?

    此外、还有一个有关一般浪涌电流的应用手册:
    "="">电流"="">(修订版 A)" href="https://www.ti.com/lit/pdf/slva670?keyMatch=CURRENT%20LIMITER%20IMPLEMENTATION&tisearch=search-everything">Managing 浪涌电流(修订版 A)

    提前感谢!

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    有关更低成本的浪涌电流限制、请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slva912/slva912.pdf

    此致、
    Brigitte