This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:输入电压纹波

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005204/tps7a85a-input-voltage-ripple

器件型号:TPS7A85A
主题中讨论的其他器件:TPS7A85

大家好、

我的客户正在评估我们的 TPS7A85、SCH 和 PCB 作为附件文件。

这是一个令我们感到困惑的情况。 我的客户正在使用数字电源输入对此进行测试。

将存在 Vin 纹波、并且可以测量偏置引脚纹波、这是最坏的情况、尤其是在使用偏置电源时、纹波峰-峰值可能为178mv。

因此、如果纹波是合理的、您可以在这种情况下提供帮助吗?

谢谢。

此致

Mia Ma

e2e.ti.com/.../TPS7A85-ripple.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

          如果原理图中的 VIN 小于1.4V、则必须使用 VBIAS。 在 VBIAS 中、如前所述、VIN 中的峰峰值纹波为178mV (假设为200mV)。 这意味着输入电压在 1.25V 和1.45V 之间变化(平均值为1.35V)。 由于 Vout 为1V、Vin 的最小值为1.25V、因此最小输入输出差分为250mV。 数据表中的 EC 表表明、压降的最大值为240mV、但使用 VBIAS 时、压降通常为150mV、足以维持稳压(数据表中的图24也建议这样做)。 对我来说、这意味着 LDO 具有几乎足够的输入-输出余量 、即使在最小输入电压下也能保持稳压。 您可能会看到输出电压中存在纹波、与输入电压相比、PSRR 的振幅减小了。 希望这已经回答了您的问题。

    此致、

    斯里卡纳特

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您的支持。

    如您所述、这种大纹波可能会导致输出错误、即压降裕度。

    但我们想知道、如果 TPS7A85A 能够实现这一点、为什么在输入侧存在如此大的纹波、信号就来自数字电源?  如果在输出偏置正常的情况下工作、则会产生80mV 的纹波、而纹波形状不是常规的。

    顺便说一下、客户已经在 这里尝试过更大的陶瓷电容器、这不是很有用。

    如果没有如此大的纹波、则会消除压降风险。

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

          此时、我认为 LDO 不会导致 VIN 处的纹波。 我将详细介绍一下、并在星期二返回给您。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth,

    非常感谢、请在此处查看您的评论。

    此致

    Mia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

         您能否还提供 VOUT 引脚的屏幕截图? 仅需说明一下、即使输入电压纹波为200mV、它看起来也有足够的余量来保持1V 的稳压、而不会进入压降。 如果从 LDO 中移除使能信号、您是否会看到该纹波? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriikanth、

    感谢您在此处提出的建议、客户正在收集波形并确认 EN 已删除状态。 我将在他们完成后进行更新、我可以通过电子邮件直接与他们联系。

    谢谢。

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

          当然、您可以直接向我发送电子邮件。  

    此致、

    斯里卡纳特