请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65265 如果您可以从数据表中确认这些详细信息、请告诉我-
- 第1页‘M在 PSM 和 FCC 模式之间进行选择的“ODE 引脚”。 MODE 引脚是否也与此功能多路复用、或者这只是应参考 PSM 引脚的拼写错误?
- 第19页的‘M列出了“自动电源排序”部分“ODE’引脚某些行的“连接到高电平或浮点”,但其他部分“浮动”定义为“外部控制排序”。 如果前半部分不正确?
如果这些是错别字、您能澄清吗?
谢谢!