This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:有关数据表的问题

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002647/tps65265-questions-about-datasheet

器件型号:TPS65265

如果您可以从数据表中确认这些详细信息、请告诉我-  

  1. 第1页‘M在 PSM 和 FCC 模式之间进行选择的“ODE 引脚”。 MODE 引脚是否也与此功能多路复用、或者这只是应参考 PSM 引脚的拼写错误?
  2. 第19页的‘M列出了“自动电源排序”部分“ODE’引脚某些行的“连接到高电平或浮点”,但其他部分“浮动”定义为“外部控制排序”。 如果前半部分不正确?

如果这些是错别字、您能澄清吗?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Fike

    感谢您的反馈。 我认为第一页有问题、在第一页中、选择   PSM 和 FCC 模式应该是"PSM"引脚、而不是"MODE"引脚。 "模式"引脚用于设置电源序列。 我将与我的团队讨论并更新该内容。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我会先关闭此帖子,因为没有其他问题。 如果您有任何其他问题,则可以重新打开它。

    感谢您的理解。

    BRS、

    年轻