This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:MCU 首次对 I2C 访问无响应

Guru**** 2529790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004421/bq78pl116-no-response-to-i2c-access-by-an-mcu-at-the-very-first-time

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQWIZARD

大家好、我们使用 BQ78PL116进行智能电池管理。 我已经在电路板上安装了芯片。 我尝试使用充当 I2C 主设备的 MCU 访问芯片中的默认 SBS 数据。 但当我使用地址0x16访问芯片时、没有 ACK。 我被指责为芯片复位为高电平、LDO1的输出为2.5V。

因此、我需要确认以下问题:

(1)当芯片安装在电路板上而没有对其进行其他软件初始化时、芯片是否对从器件地址0x16的 I2C 访问进行应答 ACK?

(2)是否必须在第一次使用 bqWizard 软件来初始化芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们始终建议使用 TI 工具链进行初始设置、以确保正确设置所有内容。 首先使用定制 MCU 会使调试可能出现的问题变得困难。

    此致、

    Wyatt Keller