请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78PL116 主题中讨论的其他器件: BQWIZARD
大家好、我们使用 BQ78PL116进行智能电池管理。 我已经在电路板上安装了芯片。 我尝试使用充当 I2C 主设备的 MCU 访问芯片中的默认 SBS 数据。 但当我使用地址0x16访问芯片时、没有 ACK。 我被指责为芯片复位为高电平、LDO1的输出为2.5V。
因此、我需要确认以下问题:
(1)当芯片安装在电路板上而没有对其进行其他软件初始化时、芯片是否对从器件地址0x16的 I2C 访问进行应答 ACK?
(2)是否必须在第一次使用 bqWizard 软件来初始化芯片?