主题中讨论的其他器件:TLV767
你(们)好。
我收到了客户的问题。
最近、我一直使用 UA78M33IKVURG3将12V (客户提供的12V±10%)更改为3.3V。电流为60mA.IPEAK=200mA。(正常=900ms,Tpeak=100ms。然后重复此操作)。
实际电路如下所示。 由于 LDO 非常热、我想移除前电容器 C1。 我不知道如果不添加电容器 C1会影响哪个? 需要进行相关测试?
真诚期待您的帮助~

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我收到了客户的问题。
最近、我一直使用 UA78M33IKVURG3将12V (客户提供的12V±10%)更改为3.3V。电流为60mA.IPEAK=200mA。(正常=900ms,Tpeak=100ms。然后重复此操作)。
实际电路如下所示。 由于 LDO 非常热、我想移除前电容器 C1。 我不知道如果不添加电容器 C1会影响哪个? 需要进行相关测试?
真诚期待您的帮助~

此致、
您好、Zhonghui、
移除 C1对 LDO 的温升影响很小。 在 LDO 的输入引脚附近放置一个小输入电容、以降低源阻抗、从而获得更好的交流性能、这是一个很好的设计实践。 对于 LDO、输入电容器通常是可选的、如果源阻抗已经很低、则不必使用输入电容器。 如果有任何问题、我建议在不使用输入电容器的情况下运行负载瞬态测试。
为了改善热性能、最好优化布局。 有关如何改善热性能的一些想法、请参阅此应用手册。
https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf
此致、
Jason Song
您好 Jason、
在结束发言之前、我将补充几个问题。
1我想移除 C1的原因是 C1太靠近热源、担心 C1的持续时间会因高温而短接。
2根据您的回答:C1可以在直流应用系统中移除。它对吗?(带输入电容器和不带输入电容器的负载瞬态测试正常)
3如果您建议在12V 至3.3V 范围内使用优于78M33的其他合适 LDO、则电流为60mA.IPEAK=200mA (正常=900ms,Tpeak=100ms。然后重复此操作)。
谢谢你。
此致、
1我想移除 C1的原因是 C1太靠近热源、担心 C1的持续时间会因高温而短接。
输入电容器通常放置在输入引脚上、是的、它可能会从 LDO 中获得一些热量。 您应该查看电容器的规格、以了解在暴露于热源时可靠性是否会降低。
2根据您的回答:C1可以在直流应用系统中移除。它对吗?(带输入电容器和不带输入电容器的负载瞬态测试正常)
最好使用输入电容器来降低源阻抗、但这是可选的。 添加的输入电容器通常可以提高交流性能、请运行负载瞬态测试以确定您是否需要一个电容器。
3如果您建议在12V 至3.3V 范围内使用优于78M33的其他合适 LDO、则电流为60mA.IPEAK=200mA (正常=900ms,Tpeak=100ms。然后重复此操作)。
让我们进行一些调查、我们很快就会向您回复建议。
此致、
Jason Song