This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:技术问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004954/ua78m-technical-issues

器件型号:UA78M
主题中讨论的其他器件:TLV767

你(们)好。

我收到了客户的问题。

最近、我一直使用 UA78M33IKVURG3将12V (客户提供的12V±10%)更改为3.3V。电流为60mA.IPEAK=200mA。(正常=900ms,Tpeak=100ms。然后重复此操作)。
实际电路如下所示。 由于 LDO 非常热、我想移除前电容器 C1。 我不知道如果不添加电容器 C1会影响哪个? 需要进行相关测试?

真诚期待您的帮助~

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    移除 C1对 LDO 的温升影响很小。 在 LDO 的输入引脚附近放置一个小输入电容、以降低源阻抗、从而获得更好的交流性能、这是一个很好的设计实践。 对于 LDO、输入电容器通常是可选的、如果源阻抗已经很低、则不必使用输入电容器。 如果有任何问题、我建议在不使用输入电容器的情况下运行负载瞬态测试。

    为了改善热性能、最好优化布局。 有关如何改善热性能的一些想法、请参阅此应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您回答得非常好。

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、如果您还可以将其标记为"已解决"、这将是完美的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在结束发言之前、我将补充几个问题。
    1我想移除 C1的原因是 C1太靠近热源、担心 C1的持续时间会因高温而短接。
    2根据您的回答:C1可以在直流应用系统中移除。它对吗?(带输入电容器和不带输入电容器的负载瞬态测试正常)
    3如果您建议在12V 至3.3V 范围内使用优于78M33的其他合适 LDO、则电流为60mA.IPEAK=200mA (正常=900ms,Tpeak=100ms。然后重复此操作)。

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1我想移除 C1的原因是 C1太靠近热源、担心 C1的持续时间会因高温而短接。

    输入电容器通常放置在输入引脚上、是的、它可能会从 LDO 中获得一些热量。 您应该查看电容器的规格、以了解在暴露于热源时可靠性是否会降低。

    2根据您的回答:C1可以在直流应用系统中移除。它对吗?(带输入电容器和不带输入电容器的负载瞬态测试正常)

    最好使用输入电容器来降低源阻抗、但这是可选的。 添加的输入电容器通常可以提高交流性能、请运行负载瞬态测试以确定您是否需要一个电容器。


    3如果您建议在12V 至3.3V 范围内使用优于78M33的其他合适 LDO、则电流为60mA.IPEAK=200mA (正常=900ms,Tpeak=100ms。然后重复此操作)。

    让我们进行一些调查、我们很快就会向您回复建议。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMS81117A 可能是更好的选择。 如果 您可以使用 TLV767、那就更好了。