This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:CMPIN 引脚在低功耗模式下将电压拉至1.4V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993485/bq25713-cmpin-pin-pulls-voltage-to-1-4v-in-low-power-mode

器件型号:BQ25713

我注意到、如果我将 BQ25713设置为低功耗模式、那么 CMPIN 引脚的行为是一种无法察觉的。

CMPIN MIN 通过一个100K 上拉电阻器连接到3.3V、我的电量监测计 MAX17261的警报开漏输出也连接到它。
电量监测计能够在发生故障时中断充电过程。

一旦我将 BQ25113设置为低功耗模式(将 REG01的 EN_LWPWR 设置为1)、CMPIN 引脚上的电压就会被拉至1.4V。
我尝试启用 EN_PROCHOT_LPWR (REG31 [6]或[5]至1)、但这不起作用。
一旦我离开低功耗模式、CMPIN 上的电压再次为3.3V。

在低功耗模式下、这种行为需要额外花费20uA (1.9V/100k 上拉)、我必须为此找到解决方案。

如何避免这种情况?
我应该将上拉 Vcc 连接到一个可切换的源、还是 BQ23713的配置中有任何变化?

非常感谢。

BR Stefan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

     

    您能否共享完整的 BQ25713寄存器设置? 低功耗模式下的/PROCHOT 使用~150uA 的静态电流消耗。 如果不需要此函数、那么我建议通过设置 REG31[6:5]="00"来禁用它。

     

    MΩ、为了帮助降低静态电流、您是否可以将 CMPIN 上拉电阻器增大到更大的值、例如1k Ω?

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Angelo

    好的、因此启用 PROCHOT 不是一个选项。

    由于我无法再使用 BQ-Studio、因此无法轻松为您提供完整的寄存器设置。

    但是、在进入低功耗模式之前和之后、我读取 ChargeOption 寄存器:

    EN_LWPWR 设置为1之前 EN_LWPWR 设置为1后
    ChargeOption0() 10'0111'0000'1110 1010'0111'0000'1110
    ChargeOption1() 10'0101'1000 10'0101'1000
    ChargeOption2() 10'0011'0111 10'0011'0111
    ChargeOption3() 0 0

    具体来说、我配置为比较器的设置如下:

    ChargerOption1 ():CMP_POL -> 1b:当 CMPIN 低于内部阈值时、CMPOUT 为低电平(外部迟滞)

    ChargerOption1 ():CMP_DEG -> 01b:μs 比较器启用、输出抗尖峰脉冲时间为1 μ s

    ChargerOption1 ():FORCE_LATCHOFF -> 1b:启用此函数

    如果电量监测计将 CMP_IN 网络拉至0V、充电过程将中断。 并且只能使用 CMP_IN 上的高电平信号重新启动。

    如果您需要更多信息、我当然可以提供。

    我可以尝试将上拉电阻增大到更高的值、但我想了解这种情况的发生原因。

    BR Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

     

    谢谢、我将尝试使用您的 ChargeOption 寄存器设置在 EVM 上重现此行为、并告知您结果。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

     

    我已经在 EVM 上对此进行了测试、但低功耗模式不会影响我看到的 CMPIN 电压。

     

    您是否可以断开从 MAX17261的 ALRT 信号到 BQ25713的 CMPIN 引脚的路径? 这将向我们展示电量监测计的 ALRT 引脚是以某种方式将 CMPIN 引脚拉至1.4V、还是充电器在内部执行此操作。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将开漏 ALERT 引脚从 CMPIN 网络中断开。 但这没有影响。

    但是、我可以说、只有当系统仅通过电池供电时、才会发生这种行为。 如果存在适配器输入电压、即使 我激活/停用 BQ 的低功耗模式、CMPIN 电压也保持在3.3V。  

    如果我将 BQ 设置为低功耗模式、并使用 断点停止固件的执行。 我可以通过激活/禁用适配器输入电压来"切换" CMPIN 电压。

    MCU 暂停:

    适配器输入电压[V] CMPIN [V] VCC [V] 低功耗模式 BQ
    20. 3.3. 3.3. 打开
    0 1.4. 3.3. 打开
           
    20. 3.3. 3.3. 关闭
    0 3.3. 3.3. 关闭

    我还使用完全相同的行为测试了另一个 PCB。 因此、从我的角度来看、我没有比这种行为与 BQ25713相关的更好的解释。

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

     

    对 EVM 进行更多测试后、我发现您看到的 CMPIN 电压是由于 CMPIN 引脚的有限阻抗导致的、这允许小的泄漏电流流入 IC。 起初、我无法重现此行为、因为与原理图相比、EVM 在 CMPIN 引脚上连接了不同的电阻器、但我在更改电阻器值后开始看到类似的结果。

     

    kΩ MΩ 降低此状态下的静态电流、请将 CMPIN 上拉电阻器(R313)从100k Ω 增加到更大的值、例如1k Ω。 这应导致 CMPIN 引脚电压低于1.4V、但由于电阻器值较大、静态电流仍应较低。

     

    顺便说一下、低功耗模式是仅用于电池模式、因此在 连接适配器时不会发生这种行为是合理的。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Angelo

    非常感谢您的调查。

    我将增大 R313的值、以便电流消耗仅受到轻微影响。

    我认为、如果受影响器件的数据表中列出了该引脚的行为/输入电阻、这会有所帮助。

    BR Stefan