我注意到、如果我将 BQ25713设置为低功耗模式、那么 CMPIN 引脚的行为是一种无法察觉的。
CMPIN MIN 通过一个100K 上拉电阻器连接到3.3V、我的电量监测计 MAX17261的警报开漏输出也连接到它。
电量监测计能够在发生故障时中断充电过程。
一旦我将 BQ25113设置为低功耗模式(将 REG01的 EN_LWPWR 设置为1)、CMPIN 引脚上的电压就会被拉至1.4V。
我尝试启用 EN_PROCHOT_LPWR (REG31 [6]或[5]至1)、但这不起作用。
一旦我离开低功耗模式、CMPIN 上的电压再次为3.3V。
在低功耗模式下、这种行为需要额外花费20uA (1.9V/100k 上拉)、我必须为此找到解决方案。
如何避免这种情况?
我应该将上拉 Vcc 连接到一个可切换的源、还是 BQ23713的配置中有任何变化?
非常感谢。
BR Stefan