Other Parts Discussed in Thread: TPS24742, CSD16415Q5, TPS24741, PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: CSD16415Q5、 TPS24741
您好!
我使用 TPS24742构建过流保护和过压保护。 我的目标电压为14V、电流为20A。 我按照数据表上的说明构建我的电路、但电路始终存在收敛问题、或者我无法获得目标结果。 为了确保我没有犯任何错误、我根据数据表构建了一个相同的电路、但我仍然无法获得数据表中显示的相同结果。 我获取目标结果的唯一方法是使用参考设计并更改一些参数。 但是、当我使用实际的 MOSFET 更改功率 MOSFET 时、电路不起作用。 有人可以帮我解决这个问题吗? 非常感谢您的帮助。
请注意、
Tom