This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:TPS24742设计和 MOSFET

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24742, CSD16415Q5, TPS24741, PSPICE-FOR-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996480/tps24742-tps24742-design-and-mosfet

器件型号:TPS24742
主题中讨论的其他器件: CSD16415Q5TPS24741

您好!  

我使用 TPS24742构建过流保护和过压保护。 我的目标电压为14V、电流为20A。 我按照数据表上的说明构建我的电路、但电路始终存在收敛问题、或者我无法获得目标结果。 为了确保我没有犯任何错误、我根据数据表构建了一个相同的电路、但我仍然无法获得数据表中显示的相同结果。 我获取目标结果的唯一方法是使用参考设计并更改一些参数。 但是、当我使用实际的 MOSFET 更改功率 MOSFET 时、电路不起作用。 有人可以帮我解决这个问题吗? 非常感谢您的帮助。  

请注意、  

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您关注 TPS24742并与我们联系。  

    请问您使用的是哪种仿真平台?

    "我根据数据表构建了相同的电路"、Avishek:您能否分享您尝试仿真数据表中的哪个原理图(图编号)? 然后、我还可以尝试在 PSpice 17.4中进行一次仿真。  

    "但是、当我使用现实世界的 MOSFET 更改功率 MOSFET 时、电路不起作用。" Avishek: 您能否告知"功率 MOSFET"和"现实世界 MOSFET"的器件型号分别是什么?

    无论如何、您的应用中是否需要 ORing 功能? 否则、我们可以选择另一个热插拔控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在使用的是 Tina。 图45是我在数据表中使用的内容。 功率 MOSFET 采用 TPS24742的参考设计、而实际的 MOSFET 采用 CSD16415。 感谢您的回复。 我认为我需要 ORing、因为我想同时监控电流和电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您分享信息。 我明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     TPS24742EVM-667评估模块中使用 的 MOSFET 是 CSD16415Q5。 它与 "现实世界 MOSFET"相同。 请澄清。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此参考设计不是评估模块、而是 TINA 格式的参考设计。 在本参考设计中、它仅使用功率 MOSFET。

    e2e.ti.com/.../slvmbj3-_2800_1_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您共享 TINA 仿真文件。 我已在此 仿真文件中导入 CSD16415Q5的 PSpice 模型。 它在我的系统中工作正常。 请在您的系统中运行此文件一次、如果您发现任何问题、请告知我。  e2e.ti.com/.../TPS2474x-TINA-Simulation.TSC

     e2e.ti.com/.../TPS2474x-TINA-Simulation.tdr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 它的工作原理。 但我的问题是、当我使用 TPS 24742图45的数据表作为设计具有相同目标的同一电路的指南时、它不适用于 CSD16415Q5。 请仔细检查一下吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我尝试仿真该电路、如数据表中的图45所示。 今天 结束前、我将再次与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的帮助。 如果可能、您能否还提供 TPS24741的 PSpice 模型、因为当我尝试将其导入 Tina 时、网站上的文件出错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我建议您使用 PSpiceRegisteredfor TI。 所有 TI 器件的库已内置于该仿真工具中。 有关  更多详细信息、请访问 www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI。