请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 主题中讨论的其他器件: DRV8873、 TPS27S100
大家好
有人能告诉我是否有替代 TPS22810和 DRV8873and 的器件。 我需要一个12VDC 和最大2A 的负载开关、而对于 H 桥、我需要24VDC 和最大8A
此致
皮埃特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.