This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:替代

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, DRV8873, TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997330/tps22810-substitute

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: DRV8873TPS27S100

大家好

有人能告诉我是否有替代 TPS22810和 DRV8873and 的器件。 我需要一个12VDC 和最大2A 的负载开关、而对于 H 桥、我需要24VDC 和最大8A

此致

皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    DRV8873不是电源开关器件。 请使用此器件型号创建新的 E2E 帖子、以获取该器件的合适工程师以最快速度做出响应。

    对于 TPS22810、我们没有替代负载开关。 我们提供 TPS27S100等高侧开关、支持12VDC 和2A、但不支持 P2P。 这样的器件是否能够在您的情况下工作?

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息

    BR

    皮埃特