主题中讨论的其他器件:、 TIDA-01546
你好。 对 BQ35100和 BQ35100EVM-795评估板有几个问题。 在 BQ35100的数据表 P10中,它显示“在电池电压大于 VIN(BAT) MAX 的系统(例如,2节或更多节电池)中,然后是
需要外部电压调节电路”。 BQ35100EVM-795评估指南图13原理图显示了 J6附近的电压:0至20V。 在将各种跳线设置为按电池数量进行缩放的情况下,我不确定此评估板电路如何防止来自 Regin 的较高电压(例如5-20V),最终是不是 PIN6 Regin? 借助2-4节电池的 J2跳线跳过引脚 J2-5和 J2-6、它最终将5-20V 电压路由到 Q1至 Regin。
以下哪个原理图是评估板 SLUUBH7评估指南2016年7月的正确原理图)或 TIDA-01546原理图?
在第3.2.1段中,两个部分都将此内容重复:“对于电池组电压低于5V 的电池组:”。 第二个提到的电压是否超过5V?
文档之间似乎存在一些严重的不一致之处。
此外、问题 RE:使用 BQ35100和 LM74610理想二极管控制器。 我有一个无线传感器节点应用、可以使用 BQ35100电池传感器和 LM74610理想二极管控制器。 您能否提出建议以便将这些建议一起使用? 理想情况下、LM74610二极管或控制器将为 BQ35100和电路的其余部分提供反极性保护、但我不希望 LM74610影响/影响 BQ35100电池监控的完整性。
谢谢、