This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用电池电量监测计 IC 与放大器;理想二极管控制器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100EVM-795, BQ35100, TIDA-01546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996367/bq35100-working-with-battery-gauge-ic-ideal-diode-controller

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:TIDA-01546

你好。  对 BQ35100和 BQ35100EVM-795评估板有几个问题。  在 BQ35100的数据表 P10中,它显示“在电池电压大于 VIN(BAT) MAX 的系统(例如,2节或更多节电池)中,然后是

需要外部电压调节电路”。  BQ35100EVM-795评估指南图13原理图显示了 J6附近的电压:0至20V。  在将各种跳线设置为按电池数量进行缩放的情况下,我不确定此评估板电路如何防止来自 Regin 的较高电压(例如5-20V),最终是不是 PIN6 Regin?  借助2-4节电池的 J2跳线跳过引脚 J2-5和 J2-6、它最终将5-20V 电压路由到 Q1至 Regin。

 

以下哪个原理图是评估板 SLUUBH7评估指南2016年7月的正确原理图)或 TIDA-01546原理图?  

 

在第3.2.1段中,两个部分都将此内容重复:“对于电池组电压低于5V 的电池组:”。  第二个提到的电压是否超过5V?

 

文档之间似乎存在一些严重的不一致之处。

 

此外、问题 RE:使用 BQ35100和 LM74610理想二极管控制器。   我有一个无线传感器节点应用、可以使用 BQ35100电池传感器和 LM74610理想二极管控制器。 您能否提出建议以便将这些建议一起使用? 理想情况下、LM74610二极管或控制器将为 BQ35100和电路的其余部分提供反极性保护、但我不希望 LM74610影响/影响 BQ35100电池监控的完整性。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电池为2节或更多电池、则应通过其他电源将 Regin 电压直接提供给监测计。 对于1S、Regin 可由电池电压供电。

    如果没有原理图、我不确定您对理想二极管控制器的要求、我建议您单独提出一个链接该器件的问题。 我可以帮助您了解与电量监测计相关的查询。

    此致、

    Wyatt Keller