This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090-Q1:n`t 使用 PWM

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, DRV10983-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997338/tps40090-q1-can-t-use-pwm

器件型号:TPS40090-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40090DRV10983-Q1

我  n`t 将5V PWM 方波连接到 SPEED 引脚、但无法控制速度、速度非常慢或下降速度。

我尝试连接直流电压,如2.7V 和1.5V,速度不同。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号是什么? 它看起来不是 TPS40090。  

    我建议将您询问的器件型号放在标题中、以便论坛将其发送给正确的人员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误是、正确的器件型号是  DRV10983-Q1、我将发布 一个新的产品型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    您能否共享 DRV10983-Q1上使用的电机数据表和寄存器设置?

    给我们一整天左右的时间来分析和回答这个问题。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的快速回复、此查询已解决。 您可以将其关闭。