请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40090-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS40090、 DRV10983-Q1
我 n`t 将5V PWM 方波连接到 SPEED 引脚、但无法控制速度、速度非常慢或下降速度。
我尝试连接直流电压,如2.7V 和1.5V,速度不同。 我缺少什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 n`t 将5V PWM 方波连接到 SPEED 引脚、但无法控制速度、速度非常慢或下降速度。
我尝试连接直流电压,如2.7V 和1.5V,速度不同。 我缺少什么吗?