Other Parts Discussed in Thread: TPS6593EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6593EVM 您好!
与评估板连接并开始"扫描器件"后、会报告消息"未检测到器件"和"发现重复器件名称(或)无效名称"。
评估板的连接器 J6上提供3.3V 电压。 信号 VSYS - V5V0之间连接器 J15上的跳线以及 引脚2和引脚3之间连接器 J37上的跳线被移除。
无需对评估板进行进一步更改。 是否需要特殊配置?
让我有点困惑的是 TPS6593EVM 上的标签。 贴纸显示 TPS963xEVM。
此致、Alexander