This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593EVM:未检测到器件

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995177/tps6593evm-no-devices-detected

器件型号:TPS6593EVM

您好!

与评估板连接并开始"扫描器件"后、会报告消息"未检测到器件"和"发现重复器件名称(或)无效名称"。  

评估板的连接器 J6上提供3.3V 电压。 信号 VSYS - V5V0之间连接器 J15上的跳线以及 引脚2和引脚3之间连接器 J37上的跳线被移除。

无需对评估板进行进一步更改。 是否需要特殊配置?

让我有点困惑的是 TPS6593EVM 上的标签。 贴纸显示 TPS963xEVM。

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是与 DEVICE_ID 相关的错误。  您能否转到寄存器映射页面并从地址0x01读取数据?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0x01地址的寄存器值为0x02。

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。  这是一个已确认的错误、因为 GUI 期望器件 ID 的值为"3"。  我们努力解决并解决延迟问题、请原谅。  您仍然可以使用寄存器映射页面访问所有寄存器并设置/清除位、但不需要您在快速入门页面中看到的图形界面。

    此致、

    Chris