大家好、
客户在 LT Spice 中使用未加密模型时遇到错误。 下面是客户咨询。
"当尝试在 LTSpice 中使用 PSpice 模型时、首先 在包含5U*V (U8_UVLO_OK)的行中出现语法错误。 我认为这是额外的"}"造成的、但不确定。 消除该误差后、我运行仿真、但 IC 不执行任何操作、不执行输出、不在栅极上切换、SS 永远不会上升等。无论我将其保持运行多长时间。 我确实看到有另一篇关于 这方面的文章(e2e.ti.com/.../lm5156-using-unencrypted-pspice-model-in-ltspice)、但我不知道他是否有过运行。 我需要使用 LTSpice 的原因是、除了我更熟悉 LTSpice 之外、我希望在其中运行它的拓扑与 TI (或任何其他驱动程序制造商)发布的拓扑结构完全不同。 WebBench 过于狭窄、无法使用不同的拓扑。

"
提前感谢您。
此致、
梅纳德