This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:在 LTSpice 中使用语法错误

Guru**** 2539450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997401/lm5156-syntax-error-using-in-ltspice

器件型号:LM5156

大家好、  

客户在 LT Spice 中使用未加密模型时遇到错误。 下面是客户咨询。

"当尝试在 LTSpice 中使用 PSpice 模型时、首先 在包含5U*V (U8_UVLO_OK)的行中出现语法错误。 我认为这是额外的"}"造成的、但不确定。 消除该误差后、我运行仿真、但 IC 不执行任何操作、不执行输出、不在栅极上切换、SS 永远不会上升等。无论我将其保持运行多长时间。 我确实看到有另一篇关于 这方面的文章(e2e.ti.com/.../lm5156-using-unencrypted-pspice-model-in-ltspice)、但我不知道他是否有过运行。 我需要使用 LTSpice 的原因是、除了我更熟悉 LTSpice 之外、我希望在其中运行它的拓扑与 TI (或任何其他驱动程序制造商)发布的拓扑结构完全不同。 WebBench 过于狭窄、无法使用不同的拓扑。

"

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    此模型似乎已加密。 请申请未加密版本。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    此模型似乎已加密。 请申请未加密版本。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    感谢您的回答。

    下载文件时、文件似乎已解密。 我可以读取 TRANS_lib 文件中的文件。

    未加密的 LM5156-Q1 PSpice 瞬态模型封装(修订版 E)
    https://www.ti.com/lit/zip/snvmbv9

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    你是对的。 在这种情况下、LTSpice 可能不支持模型语法。 请注意、TI 不支持将 LTSpice 用作仿真解决方案。 您可以要求用户申请并安装支持此模型和数千种其他 TI 模型的 PSpice for TI。

    谢谢、
    JC