This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2301:TPS2301

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997081/tps2301-tps2301

器件型号:TPS2301

你(们)好

我将 TPS2301控制 器用作5V@1Amath 电源的限流器。 请参阅随附的图片。

我对它有一些问题。 在系统上电期间、控制器将进入故障状态并"关闭"栅极电压。

这意味着我看到稳定的输入电压[5V_L_FIX]、但我在 MOSFET 的另一侧得到0V [5V_L_FIX_LM]。

输出级[5V_L_FIX_LM]上没有任何负载

测试方案中某些组件的实际配置为:

  • R996 -未组装
  • R994 -组装好的100K 电阻器
  • R997  -未组装
  • 在 R994点的输入电源稳定几秒钟后、我通过外部电源提供5V EN 电压
  • R977 - 组装的0r 电阻器
  • R978 - 组装的0r 电阻器

请提供建议。 我是否在计划设计中犯了一些错误?

谢谢

Alexei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    欢迎使用 E2E。 感谢您与我们联系。 我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    请分享启动波形(VIN、VOUT、GATE 和 IIN)和 (VIN、VOUT、GATE 和计时 器)、以便更好地了解问题。