Other Parts Discussed in Thread: TPS2301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2301 你(们)好
我将 TPS2301控制 器用作5V@1Amath 电源的限流器。 请参阅随附的图片。
我对它有一些问题。 在系统上电期间、控制器将进入故障状态并"关闭"栅极电压。
这意味着我看到稳定的输入电压[5V_L_FIX]、但我在 MOSFET 的另一侧得到0V [5V_L_FIX_LM]。
输出级[5V_L_FIX_LM]上没有任何负载。
测试方案中某些组件的实际配置为:
- R996 -未组装
- R994 -组装好的100K 电阻器
- R997 -未组装
- 在 R994点的输入电源稳定几秒钟后、我通过外部电源提供5V EN 电压
- R977 - 组装的0r 电阻器
- R978 - 组装的0r 电阻器
请提供建议。 我是否在计划设计中犯了一些错误?
谢谢
Alexei