大家好、
我们使用德州仪器 LMG1020-EVM-006评估板来驱动激光二极管。 附件显示了实验结果的结果。 黄线显示了 FPGA 为 EVM 板提供的脉冲模式。 在栅极驱动器之后的监控端口处测量蓝色线、显示了相邻峰值之间约18ns 的振荡结果。 黄色线是激光二极管的测量输出、也显示了多个峰值结果。 FPGA 生成的图形为50kHz 和180ns。 您能否评论在栅极电压和激光输出下测量的振荡?

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们使用德州仪器 LMG1020-EVM-006评估板来驱动激光二极管。 附件显示了实验结果的结果。 黄线显示了 FPGA 为 EVM 板提供的脉冲模式。 在栅极驱动器之后的监控端口处测量蓝色线、显示了相邻峰值之间约18ns 的振荡结果。 黄色线是激光二极管的测量输出、也显示了多个峰值结果。 FPGA 生成的图形为50kHz 和180ns。 您能否评论在栅极电压和激光输出下测量的振荡?

此致、
您好!
感谢您帮助推广我们的驱动器。
我假设您的意思是 CH-2绿色波形是 FPGA 为 EVM 板提供的脉冲模式。
如果是、您能否确认您的测量技术? 您是否使用 Tip & Barrel 方法来捕获不同的信号? 我提出的原因是、长 GND 引线会在栅极驱动路径中引入明显的杂散电感、从而导致振铃。
我还假设电路板未进行任何修改、并且已按原样通电、请确认。
使用适当的 GND 时、您的 IN 和 GATE 上的振铃曲线应更小、栅极上的脉冲持续时间应~180ns (+/-)。
如果振铃持续存在、我们将通过电子邮件跟进以继续调试。
同时、我将把这个线程标记为"已解析"。
此致、
-Mamadou