This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:用于驱动激光二极管的 LMG1020-EVM-006评估板

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995409/lmg1020-lmg1020-evm-006-evaluation-board-to-drive-the-laser-diode

器件型号:LMG1020

大家好、

我们使用德州仪器 LMG1020-EVM-006评估板来驱动激光二极管。 附件显示了实验结果的结果。 黄线显示了 FPGA 为 EVM 板提供的脉冲模式。 在栅极驱动器之后的监控端口处测量蓝色线、显示了相邻峰值之间约18ns 的振荡结果。 黄色线是激光二极管的测量输出、也显示了多个峰值结果。 FPGA 生成的图形为50kHz 和180ns。 您能否评论在栅极电压和激光输出下测量的振荡?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您帮助推广我们的驱动器。

    我假设您的意思是 CH-2绿色波形 FPGA 为 EVM 板提供的脉冲模式。

    如果是、您能否确认您的测量技术? 您是否使用 Tip & Barrel 方法来捕获不同的信号? 我提出的原因是、长 GND 引线会在栅极驱动路径中引入明显的杂散电感、从而导致振铃。

    我还假设电路板未进行任何修改、并且已按原样通电、请确认。

    使用适当的 GND 时、您的 IN 和 GATE 上的振铃曲线应更小、栅极上的脉冲持续时间应~180ns (+/-)。

    如果振铃持续存在、我们将通过电子邮件跟进以继续调试。

    同时、我将把这个线程标记为"已解析"。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mamadou、

    非常感谢。

    我们发现、FPGA 的低电压电平可能会导致振荡。 在提供更高的 FPGA 信号振幅后、输出信号会得到改善。 但是、还有另一个问题。 当我们向激光施加驱动电压时、驱动电流在大约65V 的电压下会在一分钟内从5mA 逐渐增加到约6/7mA。 您能评论一下当前的不稳定性吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    我将向您发送一封电子邮件、我们可以在其中跟进任何其他问题。

    同时、我会将其标记为已解决。

    此致、

    -Mamadou