This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:建议通过多层 PCB 层叠中的连接来使用接地层

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996680/tps62130a-recommended-ground-plane-via-connection-in-a-multilayer-pcb-stackup

器件型号:TPS62130A

尊敬的 E2E 设计支持:

我在多个设计中使用 TPS62130A、但最近我在新电路板上遇到了辐射发射问题、这使我想到了正确的布局拓扑、尤其是如何 在6层以上的电路板中垂直连接 GND 过孔。 假设 我使用的布局拓扑与数据表中建议的完全相同、稳压器和周围的布局放置在顶层、我有一个具有以下层叠的6层电路板:

顶部/ GND /信号/信号/电源/ 底部

顶层有一个仅用于此降压稳压器的隔离式连续 GND 覆铜、隔离式 GND 覆铜包括 TPS62130A 的散热焊盘、周围的 AGND 引脚、PGND 引脚以及输入和输出电容器的 GND 焊盘。 有两组单独的 GND 过孔、一组在输入/输出电容器的散热焊盘中、另一组在 GND 焊盘上。 问题是为了实现最佳发射、应该将这些 GND 过孔连接到哪个内层? 每一层(电源层除外)都有 GND 覆铜。 选项如下:

  1. 在每一层(电源层除外)中连接过孔。
  2. 仅在连续 GND 层中连接过孔。
  3. 用于提高热性能的混合解决方案:在每一层(电源层除外)上连接散热焊盘过孔、并将输入/输出电容器的过孔仅连接在 GND 层上。

我正在考虑遵循选项2。 这样、我可以强制返回电流 仅流过内部 GND 层、因此我希望减少辐射发射。

我的思维方式是否正确? GND 过孔的建议垂直连接模式是什么?

提前感谢:

Tom Ldeczi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

      关键是确保最大限度地减小返回电流的环路、从而更大限度地减少寄生电感以及由此产生的任何辐射。 在中间层连接过孔将有助于改善热性能、因为它们是额外的铜区域-但可能不会有助于辐射。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的宝贵意见、不胜感激! 同时、我了解了我需要的最佳布局拓扑、包括用于开关的接地过孔的垂直连接模式。

    此致:

    Tom