This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电和监控解决方案

Guru**** 1421240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27411-G1, BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994760/battery-charging-and-monitoring-solution

主题中讨论的其他器件:BQ27411-G1BQ25618

我们目前使用主 LiSoCl 3.0V 电池运行器件。 未来、我们希望提供一种可充电解决方案、其中包含锂离子/锂聚合物可充电电池组。 我们的器件处于特定位置时、可重新充电、从而允许通过弹簧触点进行触点。

由于电源距离几米远、将为多个器件(20-30个)供电、因此需要使用大约9-12V 的电源电压、以最大限度地减少连接线的损耗。

该器件将具有一节可充电的单节电池、容量约为700-1200mAh。 所需的充电电流将小于500mA、通常我估计最大值为350mA  电池组将通过短线连接到器件及其主机处理器。 因此、所需的连接接口是 I2C。 电池组还包含充电器、电量监测计以及一个 LDO、可为主机提供3.3V 系统电源。 不建议使用独立充电器、因为我们主动想要控制是否必须对电池充电、例如、我们要控制电池仅在电量低于特定阈值时才会充电。

我们的目标是实现尽可能低的泄漏电流或静态电流。

对于电量监测计、我选择了 BQ27411-G1、因为它易于集成、具有低静态电流和 i2c 接口。

但我仍在寻找合适的充电器 IC、它具有低静态电流、但也支持>13V 的高输入电压。


哪个 IC 最适合描述的任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我建议使用1.5A、I2C 控制的 BQ25618/619。  该器件可在高达13.5输入电压下运行、其典型值为 IBATq=7uA。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、谢谢您、这似乎是一个完美的选择。