我们目前使用主 LiSoCl 3.0V 电池运行器件。 未来、我们希望提供一种可充电解决方案、其中包含锂离子/锂聚合物可充电电池组。 我们的器件处于特定位置时、可重新充电、从而允许通过弹簧触点进行触点。
由于电源距离几米远、将为多个器件(20-30个)供电、因此需要使用大约9-12V 的电源电压、以最大限度地减少连接线的损耗。
该器件将具有一节可充电的单节电池、容量约为700-1200mAh。 所需的充电电流将小于500mA、通常我估计最大值为350mA 电池组将通过短线连接到器件及其主机处理器。 因此、所需的连接接口是 I2C。 电池组还包含充电器、电量监测计以及一个 LDO、可为主机提供3.3V 系统电源。 不建议使用独立充电器、因为我们主动想要控制是否必须对电池充电、例如、我们要控制电池仅在电量低于特定阈值时才会充电。
我们的目标是实现尽可能低的泄漏电流或静态电流。
对于电量监测计、我选择了 BQ27411-G1、因为它易于集成、具有低静态电流和 i2c 接口。
但我仍在寻找合适的充电器 IC、它具有低静态电流、但也支持>13V 的高输入电压。
哪个 IC 最适合描述的任务?