Other Parts Discussed in Thread: TPS61199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61199 您好!
TPS61199或 IT LED 驱动器系列具有强制 PWM 功能?
我的客户发现陶瓷电容器在轻负载时存在噪声问题、由于机械限制、他们只能使用陶瓷电容器。
应用条件 Vin 12V、Vout =35V、如果是8通道、则每通道需要50mA、 如果是4通道、则每通道需要120mA、硬件控制更好、PWM 调光。
TI 是否有合适的解决方案?
谢谢!
Jeff